结果:找到"座子 板端 村田 射频连接线 ",相关内容1000条
- 探索星坤连接器XKSIM-047卡座连接器
- 近期,星坤连接器自豪地推出了一款创新的XKSIM-047卡座连接器-SIMCARDPUSH(6+2P)H1.8。这款连接器以其独特的设计和出色的性能,为用户带来了全新的连接体验。XKSIM-047卡座连接器的PIN数为8,满足了现代设备对高速数据传输和稳定连接的需求。其外形尺寸为W26.5XD19.35XH1.8,紧凑的设计使其在空间受限的情况下仍能轻松安装。该款卡座连接器的推出是星坤连接器技术实力的体现。凭借多年的行业经验和创新精神,星坤连接器始终致力于为客户提供高质量的连接器产品。XKSIM-047卡座连接器的问世进一步丰富了公司的产品线,满足了不同领域对连接器的多样化需求。无论是在移动...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 卡座连接器 发帖人:电子小助手 发帖时间:2024-03-06 14:30:00
- SMA连接器为什么在射频同轴领域使用最广泛?
- SMA连接器是一种广泛使用的半精度超小型RF和微波连接器,尤其适用于频率高达18GHz甚至更高频率的电子系统中的RF连接。SMA连接器有多种形式,公,母,直头,直角,隔板配件等等,使其能够满足大多数要求。它的超小尺寸也使它能够被使用,即使在相对较小的电子设备中也是如此。一、SMA连接器的介绍RG316同轴线缆,SMA公/SMA公SMA通常用于在电路板之间提供RF连接,许多微波元件包括滤波器,衰减器,混频器和振荡器。连接器具有带螺纹外部连接接口,该接口具有六边形形状,允许用扳手拧紧。可以使用特殊的扭矩扳手将它们拧紧到正确的密封性,从而可以在不过度拧紧的情况下实现良好的连接。第一个SMA连接器设...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SMA连接器 射频同轴 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2023-09-22 12:16:00
- 【求助】一种连接器的名称
- 求助,图片上的这种连接器叫什么,一公一母,非常感谢。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 板对板连接器 焊接端子 发帖人:德莉莎5号 发帖时间:2023-03-25 16:33:00
- 接线端子的连接要求你了解吗
- 接线端子主要是指机械行业中经常提到的一种连接器。由于其精度更高,所以将其描述为端子更为准确。现在有很多地方使用接线端子。接线端子在使用时最重要的是要连接好,否则就白费了。下面金航标小编将为大家详细讲解具体的连接方式。一般来说,它由两部分组成。两个独立的部分通过拨插连接。一部分负责压缩线路和整理规范,另一部分负责插入到另一个源中。在片材的顶部实现对接和连接的作用。这是一种简单的机械连接,但对防振要求很高。如果连接不紧密,就无法实现数据和电流的有效传输,也就无法实现其功能。一般情况下,为了方便使用和安装在插座的两端,还可以在上面加配耳,看起来像我们人类的耳朵,但是方便我们用手操作,用力更准确。这...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 接线端子 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-18 16:52:00
- 接线端子的连接要求你了解吗
- 接线端子主要是指机械行业中经常提到的一种连接器。由于其精度更高,所以将其描述为端子更为准确。现在有很多地方使用接线端子。接线端子在使用时最重要的是要连接好,否则就白费了。下面金航标Kinghelm将为大家详细讲解具体的连接方式。一般来说,它由两部分组成。两个独立的部分通过拨插连接。一部分负责压缩线路和整理规范,另一部分负责插入到另一个源中。在片材的顶部实现对接和连接的作用。这是一种简单的机械连接,但对防振要求很高。如果连接不紧密,就无法实现数据和电流的有效传输,也就无法实现其功能。一般情况下,为了方便使用和安装在插座的两端,还可以在上面加配耳,看起来像我们人类的耳朵,但是方便我们用手操作,用...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 接线端子 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-04 08:51:00
- 金航标kinghelm进一步全面铺开-产品热销海内外
- 随着金航标kinghelm发展越来越好,对品质与产品质量进行较为严格的把控,得到了国内外客户的广泛认可,越来越多北斗GPS天线、连接器、转接线、转接头、射频连接与微波射频客户首选厂商,现已成为国内知名厂商,实现海内外产销量与去年同比增长40%。由于美对华的制裁,今年半导体行业芯片短缺,一度出现了“芯荒”,金航标kinghelm的天线等产品跟芯片是1:1的需求产品,因此金航标也在这次的“芯慌”中受到不小的打击,但机遇与风险并存的,金航标kinghelm在总经理宋仕强先生及副总程玉洁女士的引领指导与长远的眼光,并没有局限于眼前的利益,而是长远出发进行决策,才使得金航标(www.bds666.co...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 北斗GPS天线 连接器 转接线 转接头 射频 连接 微波射频 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2021-10-26 15:12:00
- 金航标kinghelm推出3代、4代板端座子产品
- 深圳市金航标kinghelm电子有限公司(www.bds666.com)成立于2007年,是国家级高新技术和双软认证、ISO9001质量体系认证企业,主要研发生产BDS/GPS天线、WIFI天线、天线连接线、chip陶瓷天线等产品。产品广泛应用于车载导航定位、TWS蓝牙耳机、物联网、智慧家庭、智慧城市等领域。金航标kinghelm产品3代IPEX板端座子为了给广大终端客户提供优质的服务。金航标kinghelm研发生产的3代、4代IPEX板端座子已在立创商城(www.szlcsc.com)、华强电子商城(www.hqew.com)、阿里巴巴(https://dgic2010.1688.com/...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 3代、4代、板端座子 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2020-06-05 09:03:00
- 金航标板端射频座子
- kinghelm产品ipex射频板端座子KH-IPEX-K501-29由于受新冠疫情的影响,国外各大原厂均暂时停工停产,交期变长。为满足市场需求,金航标kinghelm大力销售的的射频板端座子KH-IPEX-K501-29可以直接替代MURATA村田、HIROSE广濑、SPEEDTECH宣德、TEConnectivity泰科连接器、molex莫仕连接器等同类产品,性价比高,更是大大缩短了交期。为广大终端客户提供快速优质的服务。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 座子 板端 村田 射频连接线 发帖人:kinghelm 发帖时间:2020-06-02 10:29:00
- 有需要陶瓷天线,胶棒天线,各类连接线,端子座子的看过来
- 金航标kinghelm公司研发的chip陶瓷天线和滤波器系列,有KH2012、KH3216、KH5220、KH6010等型号,大量应用于蓝牙耳机tws等产品,可直接替换国外村田MURATA、TDK,台湾万诚、永业、ACX、?华科,和国内的顺络等服务好相关客户、性价比高竞争力强
- 所属专栏: 技术交流 标签: 天线 连接线 座子 电子元器件 IC 立创 金航标 发帖人:kinghelm 发帖时间:2020-05-25 15:44:00
- 金航标推出ipex连接线座子等新产品
- 深圳市金航标kinghelm电子有限公司(www.bds666.com)成立于2007年,是国家级高新技术和双软认证企业,主要研发生产BDS/GPS天线、WIFI天线、天线连接线、chip陶瓷天线等产品。产品广泛应用于车载导航定位、TWS蓝牙耳机、物联网、智慧家庭、智慧城市等领域。kinghelm产品ipex射频板端座子KH-IPEX-K501-29由于受新冠疫情的影响,国外各大原厂均暂时停工停产,交期变长。为满足市场需求,金航标kinghelm大力销售的的射频板端座子KH-IPEX-K501-29可以直接替代MURATA村田、HIROSE广濑、SPEEDTECH宣德、TEConnectiv...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: ipex连接线、座子 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2020-05-15 10:16:00
返回